欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

探索米思米直线电机模组,它能带来哪些优势?

  • 2023.11.04 14:30:36
  • 米思米
  • 1382

在当今的自动化产业中,效率与精度的提升始终是制造商们不懈追求的目标。米思米,作为自动化领域的知名品牌,不断通过技术革新回应市场需求。近期,米思米推出的直线电机模组,是其于动态组件标准化探索征途中的又一精心之作,为自动化领域注入了新的活力与可能性。那么,这款直线电机模组究竟能带来哪些优势?让我们一探究竟。


米思米直线电机模组.png


一、性能飞跃:速度与精度的双重保障                                                                                                                                  


直线电机模组通过创新的磁悬浮技术,实现了运动原理的革新。与传统丝杠模组相比,直线电机模组的最大速度可达2m/s,最大加速度达到1.5G,分别是传统丝杠模组的4倍和5倍。这不仅意味着生产效率的显著提升,更能在高速运动中保持极高的稳定性。同时,其重复定位精度控制在±5μ以内,优于传统丝杠模组的±10μ,确保了加工精度的稳定性和一致性,为精密制造提供了坚实的基础。


直线电机模组-速度 行程 耐用.png


二、成本节约:时间与空间的双重优化                                                                                                                                  


在成本控制方面,米思米直线电机模组同样表现出色。首先,它采用闭环控制系统,能够实时监控滑台动子位置并做出调整,无需定期停机回原点,大大减少了因停机维护而造成的时间成本和生产损失。其次,直线电机模组能够在同一轴上搭载多个滑台,并实现单独控制,这一特性极大地节省了设备空间和成本,尤其在需要多滑台协同工作的场景中,其优势更为显著。


直线电机模组-降本提效.png


三、维护简便:长寿命与低摩擦的双重福利                                                                                                                           


直线电机模组通过减少机械部件之间的摩擦,有效降低了磨损和发热,从而延长了设备的使用寿命。据统计,其寿命是传统丝杠模组的2.5倍以上,这意味着更少的维修次数和更低的维护成本。同时,全封闭型直线电机模组的推出,更是针对小零件掉落等常见问题提供了有效的解决方案,进一步提升了设备的稳定性和可靠性。


直线电机模组-使用寿命长.png


四、灵活定制:满足多样化的市场需求                                                                                                                                 


米思米深知市场需求的多样性,因此,在直线电机模组的基础上,还推出了十字型组件等标准化产品,以满足不同客户在搭建复杂组件时的需求。十字型组件通过连接两个标准型直线电机模组,实现了XY双轴联动,不仅保持了原有的高精度和高速度,还大大简化了组装过程,节省了时间和精力。此外,米思米还不断更新选型软件,为客户提供更加便捷、高效的产品选择和服务体验。


直线电机模组-型号.jpeg


综上所述,米思米直线电机模组以其卓越的性能、显著的成本节约、简便的维护、灵活的定制以及持续的创新,为自动化领域带来了全新的变革。它不仅提升了生产效率,降低了成本,更在精度和稳定性方面树立了新的标杆。相信在未来的自动化生产中,米思米直线电机模组将成为更多制造商的首选,共同推动制造业向更高水平发展。

 

※本文中直线电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities